欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

机加工现场充满危险(生产现场的安全)

  • 2022.12.14 11:23:54
  • 米思米
  • 1423

在机加工现场,有许多功率强大的机器正在运行。因此,需要一种与我们平时生活的空间完全不同的安全意识。在此将介绍一下制造现场的安全。

机加工现场充满危险(生产现场的安全) 机械加工的危险性

机加工现场充满危险(生产现场的安全)

在进行机加工的地方等制造现场有许多设备在运行。有几千吨的超大冲压机,有超过1000℃的高温炉。还有时会使用起重机搬运重物,叉车和自动运输车往来穿梭。在这种情况下,粗心的行为或稍微的不注意都可能导致意想不到的重大事故。

例如,就有没有注意到其他人正在设备中维修而启动了机器、结果导致维修人员受伤的情况。还有要去除夹在冲压机间的一点垃圾而被冲压机夹住手、在工厂中匆忙跑动结果撞上在工厂中行驶的叉车等事故。每天的新闻中,报道建筑工地和工厂的重大事故的情况也不少见。生产现场的事故往往后果都比较严重,例如损坏设备和产品,严重的可能会失去宝贵的生命,造成巨大损失。

即使事故没有那么严重,也可能会出现误用刀片而使手指受伤缝针等、重物掉在脚上导致骨折等工伤。

因此,在制造现场,行动时始终注意安全是基础。请记住,在进入工厂或工作场所时,必须具备与平时截然不同的安全意识。

机加工现场充满危险(生产现场的安全) 为保障生产现场的安全

机加工现场充满危险(生产现场的安全)

保持生产现场的安全最重要的是遵守规则。你可能认为遵守规则是理所当然的。但在现实中,很多事故都是由于不遵守工作规则造成的。

例如,规则是在红灯时停车,但当实际开车时,有可能会在比想象更紧迫的时间通过十字路口。有时还会看到其他车辆闯红灯。就是这样,人明知道有风险,也会有违反规则的时候。即使在制造现场,也有因熟悉工作、忙碌、粗心等原因而脱离规定的工作程序,或者不按照使用方法使用工具等不符合规定的行为的情况。请绝对不要这样做。

一定要遵守规定,例如遵守工作流程、着装规则,佩戴护具,保持物品整洁。此外,即使是在按规定工作,还是感觉存在隐患时,请与工作场所的伙伴分享情况并进行改进以消除危险。还需要平时调整身体状况,当在工作中感觉不适时,应立即通知周围同事,停止工作等。

有的工作内容需要有相关的资格和培训。在这种情况下,一定要接受教育并掌握正确的知识。

机加工现场充满危险(生产现场的安全) 非作业人员在制造现场应当遵守的规则

机加工现场充满危险(生产现场的安全)

例如,在很多情况下,设计人员和商业伙伴的负责人等会访问制造现场。作业人员以外的人员进入生产现场时,请先通知现场人员,并务必遵守现场指示。不得接触未经许可的设备或工具,或者进入禁止入内的区域。在制造现场内请在沿通道行走移动。

如果不是作业人员,可能有时没有安全鞋等护具。即便如此,也要注意束好头发佩戴帽子,穿低跟的鞋子,不要穿带有绳带或过于宽大的衣服等,注意现场安全。

机加工现场充满危险(生产现场的安全) 总结

实施机加工等的生产现场与家中等处不同,有很多地方很危险。此外还要注意,生产现场的事故多会导致重大事故。请在工作单位进行安全教育,务必确保遵守规则。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities